Guía de instalación del CEG y el TMR - Johnson Controls - LIT-12013900 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - JC-TMR2400-0T - JC-TMR2400-0E - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0 - SE-CEG1001-1 - Network gateway - TMR Wireless Router - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel

Boletín técnico del CEG y el TMR

Product
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12013900
Revision date
2022-08-11
Product status
Active

El panel del CEG viene con un módem celular preconfigurado conectado al CEG y está listo para transmitir datos. Debido a la naturaleza de las comunicaciones inalámbricas y su susceptibilidad al metal y las interferencias, no todas las ubicaciones de montaje para el panel son adecuadas para obtener una potencia de señal óptima.