Configuración de la dirección MAC del puerto de servicios conectados SC-EQ - Johnson Controls - LIT-12013900 - JC-TMR2400-0 - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0E - JC-TMR2400-0T - SE-CEG1001-1 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - Network gateway - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel - TMR Wireless Router

Boletín técnico del CEG y el TMR

Product
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12013900
Revision date
2022-08-11
Product status
Active

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Para configurar la dirección MAC del puerto de servicios conectados SC-EQ, siga estos pasos:

Procedimiento

  1. Inicie sesión en la IU local del CEG.
  2. En la lista de dispositivos, seleccione los equipos que utilizan una interfaz SC-EQ.
  3. Haga clic en SC-Equip Data (Datos de SC-EQ).
  4. Haga clic en el campo CONNECTED SERVICES PORT MAC ADDRESS (Dirección MAC del puerto de servicios conectados).
  5. En la ventana emergente, escriba la dirección MAC y haga clic en Save (Guardar).
    Nota: La mejor práctica es usar una dirección MAC entre 5 y 155.