Configuración de la conexión a servicios remotos - Johnson Controls - LIT-12013900 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - JC-TMR2400-0T - JC-TMR2400-0E - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0 - SE-CEG1001-1 - Network gateway - TMR Wireless Router - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel

Boletín técnico del CEG y el TMR

Product
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12013900
Revision date
2022-08-11
Product status
Active

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Cada dispositivo del CEG usa una ID de cuenta para enviar datos de telemetría a la nube. Use la ID de cuenta de CEP que le envió el equipo de incorporación del CEP por correo electrónico. Para configurar la ID de cuenta correspondiente al dispositivo, siga estos pasos:

Procedimiento

  1. Inicie sesión en la IU local del CEG.
  2. Haga clic en Settings > Remote Services Connection (Ajustes > Conexión a servicios remotos).
  3. Haga clic en Edit Account ID (Editar ID de cuenta).
  4. En la ventana emergente, escriba la nueva ID de cuenta y haga clic en Save (Guardar).

Qué hacer a continuación

Para ver el estado de conexión del CEG con la nube, haga clic en Remote Diagnostic (Diagnóstico remoto).