Apéndice D: Seguridad del CEG - Johnson Controls - LIT-12013900 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - JC-TMR2400-0T - JC-TMR2400-0E - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0 - SE-CEG1001-1 - Network gateway - TMR Wireless Router - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel

Boletín técnico del CEG y el TMR

Product
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12013900
Revision date
2022-08-11
Product status
Active

El CEG es seguro por los siguientes motivos:

  • Requiere autenticación para el acceso del usuario con un registro de auditoría para dar seguimiento a los inicios de sesión y los comandos.
  • La funcionalidad Wi-Fi del CEG permite el acceso a la IU local del CEG, pero no crea un punto de acceso Wi-Fi a Internet.

Para obtener más información sobre la seguridad del CEG, consulte los Requisitos para reforzar enfriadores inteligentes conectados (Pieza n.° GPS0030-CE-20220429-EN).