Topologías de redes inalámbricas - Johnson Controls - LIT-12013900 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - JC-TMR2400-0T - JC-TMR2400-0E - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0 - SE-CEG1001-1 - Network gateway - TMR Wireless Router - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel

Boletín técnico del CEG y el TMR

Product
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12013900
Revision date
2022-08-11
Product status
Active

La topología de la red define cómo se enruta un mensaje de un nodo a otro. Una red en estrella tiene un nodo central a través del cual pasan todos los mensajes. Una red en árbol tiene un nodo superior con una estructura de ramas y hojas debajo de él por la que ascienden y descienden los mensajes por el árbol según sea necesario. Una red de malla es una red en árbol modificada en la que algunas hojas están vinculadas, lo que permite que los mensajes se desplacen por el árbol cuando hay una ruta adecuada disponible. El sistema bus de campo inalámbrico TMR usa una red de malla.

Figura 1. Topologías de redes inalámbricas