La topología de la red define cómo se enruta un mensaje de un nodo a otro. Una red en estrella tiene un nodo central a través del cual pasan todos los mensajes. Una red en árbol tiene un nodo superior con una estructura de ramas y hojas debajo de él por la que ascienden y descienden los mensajes por el árbol según sea necesario. Una red de malla es una red en árbol modificada en la que algunas hojas están vinculadas, lo que permite que los mensajes se desplacen por el árbol cuando hay una ruta adecuada disponible. El sistema bus de campo inalámbrico TMR usa una red de malla.
Figura 1. Topologías de redes inalámbricas