Tipos de dispositivos de red - Johnson Controls - LIT-12013900 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - JC-TMR2400-0T - JC-TMR2400-0E - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0 - SE-CEG1001-1 - Network gateway - TMR Wireless Router - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel

Boletín técnico del CEG y el TMR

Product
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12013900
Revision date
2022-08-11
Product status
Active

La especificación de ZigBee Alliance define tres clases de dispositivos que forman parte de la red de malla: un coordinador, uno o más enrutadores y uno o más dispositivos de extremo.

Dispositivos primarios y secundarios

En la red inalámbrica de la serie TMR, un dispositivo primario es uno que asigna direcciones de red exclusivas a otros nodos secundarios cuando se incorporan a la red. Cualquier coordinado o enrutador puede ser primario con respecto a otros enrutadores y dispositivos de extremo, pero el coordinador siempre es un dispositivo primario.

Dispositivos de extremo, enrutadores primarios y objetivo

Un dispositivo de extremo se comunica a través de su enrutador primario. Ese enrutador primario también puede ser el objetivo de los datos del dispositivo de extremo sensor.