La red inalámbrica de la serie TMR es una PAN (Red de área personal) basada en la norma 802.15.4 del Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) para sistemas de transmisión inalámbrica de potencia baja y ciclo de trabajo bajo. Los dispositivos de la red usan tecnología inalámbrica DSSS (Espectro extendido de secuencia directa) y operan en la banda ISM (Industrial, de ciencia, médica) de 2,4 GHz.
Los dispositivos de la red inalámbrica de la serie TMR son diferentes de los dispositivos Bluetooth y de los dispositivos USB (Bus de sistema universal) inalámbricos porque forman una red de malla entre los nodos. Las redes de malla son un tipo de conexión en cadena margarita de un dispositivo a otro. Esta técnica expande el rango típicamente breve de un nodo individual a una red extendida mucho mayor que comprende múltiples nodos.
La capa MAC (Control de acceso de medios) usa un mecanismo CSMA/CA (Acceso múltiple por detección de portadora con detección de colisiones). Esta capa transmite solicitudes de señalización, sincronizaciones y reintentos de mensajes. La capa física de la red de la serie ZFR Pro usa la banda de radiofrecuencia de 2,4 GHz.