Red de múltiples saltos y autorreparadora - Johnson Controls - LIT-12013900 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - JC-TMR2400-0T - JC-TMR2400-0E - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0 - SE-CEG1001-1 - Network gateway - TMR Wireless Router - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel

Boletín técnico del CEG y el TMR

Product
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12013900
Revision date
2022-08-11
Product status
Active

La red de malla, además, se caracteriza por ser autorreparadora y por tener múltiples saltos. Si una ruta de comunicaciones inalámbricas sufre interferencias o sale del sistema, la red automáticamente reenruta el mensaje a través de una ruta alternativa para formar una nueva ruta de comunicaciones inalámbricas. Cada mensaje se recibe y, después, se retransmite mientras salta de nodo en nodo hasta llegar a su destino final. Dentro de la red de malla, se permite que un solo mensaje salte 30 veces entre el nodo de origen y el de destino.