Canales de capa física - Johnson Controls - LIT-12013900 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - JC-TMR2400-0T - JC-TMR2400-0E - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0 - SE-CEG1001-1 - Network gateway - TMR Wireless Router - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel

Boletín técnico del CEG y el TMR

Product
Document number
LIT-12013900
Revision date
2022-08-11
Product status
Active

El sistema TMR se basa en una definición de red ZigBee Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) 802.15.4.

Esta red tiene 16 canales disponibles para el uso (canales 11 a 26). En América del Norte, el TMR puede usar los canales 11 a 25. De forma predeterminada, el coordinador TMR está configurado para el uso en América del Norte y utiliza los canales 15, 20 y 25.

Se seleccionaron esos canales para el sistema TMR porque no se superponen con los canales que se utilizan en una red Wi-Fi IEEE 802.11, a menos que se use 802.11 A o N.