Apéndice C: Descripción general de la red inalámbrica TMR - Johnson Controls - LIT-12013900 - JC-TMR2400-0 - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0E - JC-TMR2400-0T - SE-CEG1001-1 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - Network gateway - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel - TMR Wireless Router

Boletín técnico del CEG y el TMR

Product
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12013900
Revision date
2022-08-11
Product status
Active

La red de malla inalámbrica TMR se basa en un estándar de conexión en red abierta global que define un sistema de comunicaciones inalámbricas bidireccionales de baja potencia y bajo costo. La referencia de su desarrollo proviene de la ZigBee Alliance, una organización de fabricantes dedicada a proporcionar tecnología de conexión en red inalámbrica rentable para el uso en aplicaciones comerciales y residenciales. Las ventajas primarias que esta tecnología de ZigBee Alliance aporta al mercado incluyen las siguientes:

  • Alta confiabilidad y seguridad
  • Baja potencia con varios años de vida útil de la batería
  • Baja complejidad a un costo económico