Apéndice A: Seguridad inalámbrica de TMR - Johnson Controls - LIT-12013900 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - JC-TMR2400-0T - JC-TMR2400-0E - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0 - SE-CEG1001-1 - Network gateway - TMR Wireless Router - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel

Boletín técnico del CEG y el TMR

Product
Document number
LIT-12013900
Revision date
2022-08-11
Product status
Active

El sistema bus de campo inalámbrico TMR es seguro por los siguientes motivos:

  • La comunicación de malla por aire usa cifrado AES de 128 bits.
  • El coordinador de la red determina cuándo pueden agregarse dispositivos a la red y cuándo puede bloquearse con software para evitar accesos no autorizados.
  • Los dispositivos de bus de campo inalámbrico TMR transmiten datos usando varios mensajes breves de propiedad privada que se recopilan y reconstruyen en el destino. Si una parte del mensaje es interceptada, es indescifrable para la fuente externa.