The WRZ-PTR0000-0 Series Temperature Sensor Probe Assemblies operate with a Johnson Controls® WRZ-STR0000-2 Series Wireless Refrigerator or Freezer Temperature Transmitter to sense the temperature in either a refrigerator or freezer unit, and transmit wireless temperature data to a receiver or controller.
The WRZ-PTR0000-0 Series Temperature Sensor Probe Assemblies are for indoor, intra-building applications only.
Important: The WRZ-PTR0000-0 Series Temperature Sensor Probe
Assemblies are intended to provide an input to equipment under normal operating
conditions. Where failure or malfunction of the probe assembly could lead to personal
injury or property damage to the controlled equipment or other property, additional
precautions must be designed into the control system. Incorporate and maintain other
devices, such as supervisory or alarm systems or safety or limit controls, intended to
warn of or protect against failure or malfunction of the probe assembly.
Important : Le WRZ-PTR0000-0 Series Temperature Sensor Probe
Assemblies est destiné à transmettre des données entrantes à un équipement dans des
conditions normales de fonctionnement. Lorsqu'une défaillance ou un dysfonctionnement du
probe assembly risque de provoquer des blessures ou d'endommager l'équipement contrôlé
ou un autre équipement, la conception du système de contrôle doit intégrer des
dispositifs de protection supplémentaires. Veiller dans ce cas à intégrer de façon
permanente d'autres dispositifs, tels que des systèmes de supervision ou d'alarme, ou
des dispositifs de sécurité ou de limitation, ayant une fonction d'avertissement ou de
protection en cas de défaillance ou de dysfonctionnement du probe assembly.