Application - Johnson Controls - WRZ-PTR0000-0 - Wireless Device - WRZ-PTR0000-0 Series Temperature Sensor Probe Assemblies

WRZ-PTR0000-0 Series Temperature Sensor Probe Assemblies Installation Guide

Brand
Johnson Controls
Product name
WRZ-PTR0000-0 Series Temperature Sensor Probe Assemblies
Document type
Installation Guide
Part number
24-10332-29
Document revision
G
Revision date
2020-07-09
Language
English

The WRZ-PTR0000-0 Series Temperature Sensor Probe Assemblies operate with a Johnson Controls® WRZ-STRxxxx-2 Series Wireless Refrigerator or Freezer Temperature Transmitter to sense the temperature in either a refrigerator or freezer unit, and transmit wireless temperature data to a receiver or controller.

The WRZ-PTR0000-0 Series Temperature Sensor Probe Assemblies are for indoor, intra-building applications only.

Important: The WRZ-PTR0000-0 Series Temperature Sensor Probe Assemblies are intended to provide an input to equipment under normal operating conditions. Where failure or malfunction of the probe assembly could lead to personal injury or property damage to the controlled equipment or other property, additional precautions must be designed into the control system. Incorporate and maintain other devices, such as supervisory or alarm systems or safety or limit controls, intended to warn of or protect against failure or malfunction of the probe assembly.
Important : Le WRZ-PTR0000-0 Series Temperature Sensor Probe Assemblies est destiné à transmettre des données entrantes à un équipement dans des conditions normales de fonctionnement. Lorsqu'une défaillance ou un dysfonctionnement du probe assembly risque de provoquer des blessures ou d'endommager l'équipement contrôlé ou un autre équipement, la conception du système de contrôle doit intégrer des dispositifs de protection supplémentaires. Veiller dans ce cas à intégrer de façon permanente d'autres dispositifs, tels que des systèmes de supervision ou d'alarme, ou des dispositifs de sécurité ou de limitation, ayant une fonction d'avertissement ou de protection en cas de défaillance ou de dysfonctionnement du probe assembly.