Before you begin
WARNING
Risk of electric shock. Disconnect the power supply before making
electrical connections. Contact with components carrying hazardous voltage can cause
electric shock and result in severe personal injury or death.
Avertissement
Risque de décharge électrique. Débrancher
l'alimentation avant de réaliser tout branchement électrique. Tout contact avec des
composants conducteurs de tensions dangereuses risque d'entraîner une décharge
électrique et de provoquer des blessures graves, voire mortelles.
About this task
For wiring, follow these guidelines:
- Do not run low voltage wiring in the same conduit as line voltage wiring or other conductors that supply highly inductive loads.
- Use 18 AWG or 24 AWG wire.
- Make all wiring connections in accordance with the National Electrical Code and all local regulations.
To wire a Duct Probe model, complete the following steps: