Installation - Johnson Controls - HE-69120NP-0 - HE-69530NP-0 - HE-69130NP-0 - HE-69520NP-0 - Sensors - HE-69xx0NP Duct Probe Humidity Element with Temperature Sensor

HE-69xx0NP Duct Probe Humidity Element with Temperature Sensor Installation Guide

Product
Sensors and Meters > Humidity Sensors and Transmitters > HE-69xx0NP Duct Probe Humidity Element with Temperature Sensor
Document type
Installation Guide
Document revision
A
Revision date
21/01/2020
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11025-00013
Important: Only use this TE-6300P Humidity Element with Temperature Sensor as an operating control. Where failure or malfunction of the humidity element with temperature sensor could lead to personal injury or property damage to the controlled equipment or other property, additional precautions must be designed into the control system. Incorporate and maintain other devices, such as supervisory or alarm systems or safety or limit controls, intended to warn of or protect against failure or malfunction of the humidity element with temperature sensor.
Important : Utiliser ce TE-6300P Humidity Element with Temperature Sensor uniquement en tant que dispositif de contrôle de fonctionnement. Lorsqu'une défaillance ou un dysfonctionnement du humidity element with temperature sensor risque de provoquer des blessures ou d'endommager l'équipement contrôlé ou un autre équipement, la conception du système de contrôle doit intégrer des dispositifs de protection supplémentaires. Veiller dans ce cas à intégrer de façon permanente d'autres dispositifs, tels que des systèmes de supervision ou d'alarme, ou des dispositifs de sécurité ou de limitation, ayant une fonction d'avertissement ou de protection en cas de défaillance ou de dysfonctionnement du humidity element with temperature sensor.