Cleaning the display - Johnson Controls - LIT-12013860 - CE360 Critical Environment Display

CE360 Critical Environment Display Installation Guide

Product
Controls > Critical Environment Controls > CE360 Critical Environment Display
Document number
LIT-12013860
Revision date
2023-11-08

Procedure

  1. Use a dry or lightly dampened cloth with a mild cleaner or ethanol.
    Note: Ensure the cloth is only lightly damp, not wet.
  2. Wipe the surface gently.
    Note: If there is a directional surface texture, wipe in the same direction as the texture.
    Important:
    • Do not apply cleaner directly to the touch panel surface. If cleaner spills onto the touch panel, soak up the cleaner immediately with an absorbent cloth.
    • Do not use cleaner that is either acid or alkali. Use neutral pH cleaner.
    • Do not use organic chemicals such as: paint thinner, acetone, tolulene, xylene, propyl or isopropyl alchohol, or kerosene.
    Important:
    • N’appliquez pas de nettoyant directement sur la surface du panneau tactile. Si du nettoyant pénètre dans le panneau tactile, essuyez immédiatement le nettoyant à l’aide d’un chiffon absorbant.
    • N’utilisez aucun nettoyant qui est acide ou alcalin. Utilisez un nettoyant dont le pH est neutre.N’utilisez aucun nettoyant qui est acide ou alcalin. Utilisez un nettoyant dont le pH est neutre.
    • N’utilisez pas de produits chimiques organiques comme le diluant pour peinture, l’acétone, le toluène, le xylène, l’alcool propylique ou isopropylique, ou le kérosène.