TMR-Netzwerkwartung - Johnson Controls - LIT-12013900 - SE-CEGWIFI-T1 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - JC-TMR2400-0T - JC-TMR2400-0E - SE-CEGWIFI-C1 - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0 - CEGPNL1002-0 - SE-CEG1001-1 - CEGPNL1001-0 - SE-CEG1001-0 - Network gateway - TMR Wireless Router - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel

Technisches Handbuch CEG und TMR

Product
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12013900
Revision date
2023-07-03
Product status
Active
Die Netzwerkwartung umfasst die folgenden Aufgaben:
  • Ersetzen eines vorhandenen TMR-Wireless-Koordinators, -Routers oder -Repeaters
  • Erweiterte Funktionen:
    • Aktualisieren der Firmware
    • Ändern des aktiven Wireless-Kanals
    • Ändern der Sendeleistung
    • Deaktivieren der Token-Proxy-Funktion