Die Netzwerkleistung kann sich verschlechtern, wenn Sie Geräte von anderen Herstellern auf demselben MS/TP-Bus hinzufügen, die die Mindestanforderungen unter Tabelle 1 nicht erfüllen. In der Praxis hat sich gezeigt, dass bereits fünf Geräte zu erheblichen Leistungsproblemen führen können. Natürlich können auch andere Variablen wie die Anzahl der Objekte pro Gerät die Leistung beeinflussen. Zur Verbesserung der Leistung des Netzwerks sollten Sie sicherstellen, dass auch Geräte von anderen Herstellern die gewünschten Anforderungen erfüllen.
| MS/TP-Bus und BACnet-Dienste | Anforderung | |
|---|---|---|
| Geräte am MS/TP-Bus | MS/TP-Manager-Gerät | Erforderlich |
| Baudrate 38.400 Bit/s | Minimum | |
| Größe der Protocol Data Unit der Anwendungsschicht (APDU): 480 Bytes | Akzeptabel | |
| APDU-Größe: 200 Bytes | Bevorzugt | |
| Segmentierung von MS/TP | Akzeptabel | |
| BACnet-Dienste | BACnet-Version 1, Revision 4 oder höher | Minimum |
| BACnet-Version 1, Revision 15 oder höher | Bevorzugt | |
| Geräteprofil von B-SA oder B-SS | Minimum | |
| BACnet-zertifiziert | Minimum | |
| + Read Property Multiple, Execute | Bevorzugt | |
| + Subscribe COV, Execute | Bevorzugt | |
| + Write Property Multiple, Execute | Bevorzugt | |