Einbau des CEG-Panels - Johnson Controls - LIT-12013900 - SE-CEGWIFI-T1 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - JC-TMR2400-0T - JC-TMR2400-0E - SE-CEGWIFI-C1 - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0 - CEGPNL1002-0 - SE-CEG1001-1 - CEGPNL1001-0 - SE-CEG1001-0 - Network gateway - TMR Wireless Router - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel

Technisches Handbuch CEG und TMR

Product
Document number
LIT-12013900
Revision date
2023-07-03
Product status
Active

Einzelheiten zur Installation des CEG finden Sie in der Installationsanleitung CEG-Panel (Teile-Nr. 24-11460-00050) und in der Installationsanleitung TMR (Teile-Nr. 24-11461-00020).

Wichtig: Wenn Sie TMR-Wireless bei mehr als vier Flüssigkeitskühlern verwenden, installieren Sie einen zweiten TMR-Koordinator im Panel und konfigurieren Sie den OFFSET für AREA und PAN (Personal Area Network) so, dass er für beide Netzwerke eindeutig ist.