Installationsanleitung CEG und TMR - Johnson Controls - LIT-12013900 - SE-CEGWIFI-T1 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - JC-TMR2400-0T - JC-TMR2400-0E - SE-CEGWIFI-C1 - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0 - CEGPNL1002-0 - SE-CEG1001-1 - CEGPNL1001-0 - SE-CEG1001-0 - Network gateway - TMR Wireless Router - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel

Technisches Handbuch CEG und TMR

Product
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12013900
Revision date
2023-07-03
Product status
Active

Das CEG-Panel wird mit einem vorkonfigurierten Mobilfunkmodem geliefert, das mit dem CEG verbunden und zur Datenübertragung bereit ist. Aufgrund der Natur der drahtlosen Kommunikation und ihrer Empfindlichkeit gegenüber Metall und Interferenzen sind im Hinblick auf eine optimale Signalstärke nicht alle Montageorte für das Panel geeignet.