Sie können den Status des TMR anhand der mehrfarbigen LED am TMR feststellen. Dies kann für eine schnelle Bewertung des Status des TMR während der Inbetriebnahme und Wartung nützlich sein.
Die folgende Tabelle beschreibt die LED-Status und die zugehörigen Farben.
TMR-Status | Farbe | Beschreibung |
---|---|---|
Normalbetrieb | Grünes oder gelbes Blinken in einem von der Signalstärke abhängigen Rhythmus Anmerkung: Das Blinken hört fünf Minuten nach dem Zurücksetzen auf.
|
Grün: Router- oder Repeatermodus Gelb: Koordinator-Modus Anmerkung: Dieser LED-Status zeigt auch an, dass das PAN geschlossen ist und sich keine neuen Geräte verbinden können.
|
Nicht im Netzwerk | Stetig blau mit grünem Blinken | Neustart oder Versuch, sich mit dem PAN zu verbinden. |
Im Status der Inbetriebnahme | Rotes Blinken in einem von der Signalstärke abhängigen Rhythmus | Das PAN ist geöffnet, neue Geräte können sich verbinden. |
Warnungszustand | Violett |
Einer der folgenden Warnzustände:
Weitere Informationen finden Sie unter TMR-Warnzustände. |
Dunkelviolett |
Warnung:
|
|
Verschiedenes | Aquamarin | Firmware-Update läuft |
Weißes Blinken mit einer Frequenz von 1 Hz und stoppt nach 30 Sekunden | Antwort auf eine Ping-Anfrage von der lokalen CEG-Bedienoberfläche |
Anmerkung: Die Blinkrate zeigt die Signalqualität an. 1 = schwach, 2 = ausreichend, 3 = gut.