Die Funktionszustände des CEG werden mittels Status-LEDs wie nachfolgend dargestellt angezeigt:
| Bezeichnung der LED | Farbe | Status | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| POWER | Blau | Aus | Die Stromversorgung des Geräts wurde unterbrochen. |
| Leuchtet stetig | Die Primärspannung liefert Strom. | ||
| Violett | Leuchtet stetig | Das Betriebssystem (OS) wird initialisiert. Wird nach Abschluss wieder blau. | |
| FAULT | Rot | Aus | Das Gerät funktioniert normal. |
| Leuchtet stetig | Fehlende Hardware oder Software, Betriebssystem noch nicht initialisiert oder ein Reset ist im Gange. | ||
| Blinkt langsam, dann schnell | Die Reset-Taste wird gedrückt. | ||
| Blinkt zweimal pro Sekunde | Startsequenz | ||
| Blinkt fünfmal pro Sekunde | Sonstiger Fehler | ||
| ETHERNET-AKTIVITÄT | Grün | Aus | Ethernet-Kabel ist nicht angeschlossen. |
| Blinkt | Datenübertragung | ||
| ETH LINK SPEED | Gelb | Aus | Keine Netzwerkverbindung |
| Leuchtet stetig | 10 Mbit/s | ||
| Blau | Leuchtet stetig | 100 Mbit/s | |
| RUN | Grün | Aus | Kein Strom oder wartet auf den Start von Prozessen. |
| Leuchtet stetig | Das Betriebssystem und alle überwachten Prozesse sind gestartet und das Gerät ist betriebsbereit. | ||
| UPGRADE | Grün | Aus | Es wird kein Upgrade ausgeführt. |
| Leuchtet stetig | Das Upgrade wird ausgeführt. | ||
| FC BUS | Grün | Aus | Das Kabel ist nicht angeschlossen. |
| Blinkt bei Aktivität | Daten werden übertragen. | ||
| WLAN AP | Grün | Aus | Der WLAN-Adapter ist nicht angeschlossen. |
| Leuchtet stetig | Der WLAN-Adapter ist angeschlossen und der Client ist verbunden. | ||
| Blinkt | SSID wird gesendet und kein Client ist verbunden. | ||
| FC EOL | Gelb | Aus | FC EOL ist nicht eingeschaltet. |
| Das Gerät befindet sich mitten in der Buskonfiguration. | |||
| Blinkt | Das Gerät startet den Betrieb. | ||
| Grün | Leuchtet stetig | FC EOL ist eingeschaltet. | |
| Das Gerät befindet sich am Ende der Buskonfiguration. | |||
| WLAN Client | Blau | Aus | Der WLAN-Dongle wird nicht erkannt oder die WLAN-Client-Schnittstelle ist ausgeschaltet. |
| Blinkt | Der Router ist nicht authentifiziert. | ||
| Leuchtet stetig | Der Router ist authentifiziert. | ||
| CLOUD | Rot | Leuchtet stetig | Es besteht keine Verbindung zum Cloud-Dienst. |
| Blinkt | Das CEG ist zwar mit dem Cloud-Dienst verbunden, ihm wurde aber keine Konto-ID zugewiesen. | ||
| Grün | Leuchtet stetig | Das CEG ist mit dem Cloud-Dienst verbunden, ihm wurde eine Konto-ID zugewiesen und es ist bereit, Daten zu senden. | |
| GSM/GPRS | – | – | Aktuell nicht unterstützt. |