Anzeige der Signalstärke des Modems - Johnson Controls - LIT-12013900 - SE-CEGWIFI-T1 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - JC-TMR2400-0T - JC-TMR2400-0E - SE-CEGWIFI-C1 - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0 - CEGPNL1002-0 - SE-CEG1001-1 - CEGPNL1001-0 - SE-CEG1001-0 - Network gateway - TMR Wireless Router - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel

Technisches Handbuch CEG und TMR

Product
Document number
LIT-12013900
Revision date
2023-07-03
Product status
Active

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Sie müssen das Mobilfunkmodem an Ihren PC oder Laptop anschließen, um die Signalstärke des Modems sehen zu können.

Prozedur

  1. Trennen Sie das Mobilfunkmodem vom Ethernet-Anschluss des CEG.
  2. Schließen Sie das Mobilfunkmodem an den Ethernet-Anschluss Ihres PCs oder Laptops an.
    Wenn Ihr PC oder Laptop so konfiguriert ist, dass er automatisch eine IP-Adresse abruft, kann er die IP-Adresse von dem Gerät beziehen. Andernfalls stellen Sie sicher, dass Ihr PC oder Laptop eine Verbindung zum Netzwerk 192.168.1.0 (255.255.255.0) herstellen kann.
  3. Öffnen Sie Ihren Internet-Browser und geben Sie in der Adressleiste Ihres Browsers 192.168.1.1 ein. Die erste Seite des Assistenten „Erste Schritte“ wird angezeigt.
  4. Geben Sie folgende Zugangsdaten ein:
    • Benutzername: admin
    • Kennwort: Das Standardkennwort für das Mobilfunkmodem ist auf dem Geräteetikett angegeben, das sich in einem Päckchen befindet, das an der Innenseite des Tür der CEG-Panels angebracht ist.
  5. Öffnen Sie das Fenster Mobilfunk, um die Signalstärke zu sehen.