| Symptom | Mögliche Ursache und Lösung |
|---|---|
| Anmeldung bei der lokalen CEG-Bedienoberfläche über den Webbrowser ist nicht möglich. | Einige Webbrowser erkennen die Adresse https://cegwy.jci.com nicht. Geben Sie die IP-Adresse 192.168.142.1 als Alternative zu https://cegwy.jci.com ein. |
| Das CEG kann keine TMR-Koordinatoren auf dem lokalen BACnet MS/TP FC-Bus erkennen oder die TMR-Koordinatoren erscheinen in der lokalen Bedienoberfläche des CEG als offline. |
|
| Das CEG kann die WEFC in den TMR-Netzen nicht erkennen. |
|
| Die LED eines an das CEG angeschlossenen TMR-Koordinators leuchtet grün. | Das CEG hat den TMR noch nicht in den Koordinatormodus versetzt. Die Farbe des TMR-Koordinators im normalen Betriebszustand ist Gelb. |
| Die LED eines an das CEG angeschlossenen TMR-Koordinators leuchtet violett. |
MS/TP-Verbindung zum Gerät verloren:
|
|
Doppeltes aktives PAN entdeckt: Stellen Sie sicher, dass der AREA- und PAN-OFFSET für den Standort eindeutig ist. |
|
|
Doppelt vorhandene MS/TP-Adresse:
|
|
| Die LED eines an das CEG angeschlossenen TMR-Koordinators leuchtet aquamarin. |
Firmware-Update läuft. Der TMR-Koordinator erhält ein Firmware-Update vom CEG oder der TMR-Koordinator sendet ein Firmware-Update an einen anderen TMR im Netz. Wenn die Aktualisierung der Firmware für alle TMR abgeschlossen ist, wechselt der TMR-Koordinator in den Normalbetrieb. Wenn weitere TMR ein Firmware-Update benötigen, beginnt die Firmware-Update-Sequenz erneut. |