| Symptom | Mögliche Ursache und Lösung |
|---|---|
| Der TMR wird in der lokalen CEG-Bedienoberfläche zeitweise als offline angezeigt. |
Stellen Sie sicher, dass keine Wireless-Störquelle, wie z. B. ein Mikrowellenherd oder ein schnurloses 2,4-GHz-Telefon, in der Nähe eines TMR-Funkgeräts installiert ist. Vergewissern Sie sich, dass der Abstand zwischen den Geräten im TMR-Netz innerhalb der Reichweite liegt. |
|
Am Bus installierte Flüssigkeitskühler haben doppelte MS/TP-Adressen. Anmerkung: Es kann ein Adressenkonflikt zwischen einem Koordinator und Flüssigkeitskühlern im Adressbereich 4 bis 119 vorliegen.
|
Jeder vom CEG über den FC-Bus überwachte Flüssigkeitskühler muss eine eindeutige MS/TP-Adresse haben. Dies gilt für Geräte, die mit dem FC-Bus verdrahtet sind, und für Geräte, die über das TMR-Wireless-Netzwerk angeschlossen sind. |
| Der TMR verbindet sich nicht mit dem Wireless-Netzwerk. |
|