Konfigurieren der MAC-Adresse des Service-Ports von SC-Equip - Johnson Controls - LIT-12013900 - CEGPNL1001-0 - CEGPNL1002-0 - JC-TMR2400-0 - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0E - JC-TMR2400-0T - SE-CEG1001-0 - SE-CEG1001-1 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - SE-CEGWIFI-C1 - SE-CEGWIFI-T1 - Network gateway - CEG Panel - Connected Equipment Gateway CEG1001 - TMR2400

Technisches Handbuch CEG und TMR

Brand
Johnson Controls
Product name
CEG Panel
Connected Equipment Gateway CEG1001
TMR2400
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12013900
Revision date
2023-07-03
Product status
Active
Language
Deutsch

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die MAC-Adresse des SC-Equip-Ports für Connected Services zu konfigurieren:

Prozedur

  1. Melden Sie sich an der lokalen CEG-Bedienoberfläche an.
  2. Wählen Sie in der Geräteliste das Gerät aus, das eine SQ-Equip-Schnittstelle verwendet.
  3. Klicken Sie auf SC-Equipmentdaten.
  4. Klicken Sie auf das Feld Verbundene Dienste Port MAC-Adresse.
  5. Geben Sie im Pop-up-Fenster die MAC-Adresse ein und klicken Sie auf Speichern.
    Anmerkung: Es empfiehlt sich, eine MAC-Adresse zwischen 5 und 155 zu verwenden.