Bearbeiten der Gerätebeschreibung für das Connected Equipment Portal - Johnson Controls - LIT-12013900 - SE-CEGWIFI-T1 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - JC-TMR2400-0T - JC-TMR2400-0E - SE-CEGWIFI-C1 - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0 - CEGPNL1002-0 - SE-CEG1001-1 - CEGPNL1001-0 - SE-CEG1001-0 - Network gateway - TMR Wireless Router - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel

Technisches Handbuch CEG und TMR

Product
Document number
LIT-12013900
Revision date
2023-07-03
Product status
Active

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Damit das Connected Equipment Portal (CEP) Ihr Gerät richtig erkennt, bearbeiten Sie die Gerätebeschreibung in der lokalen CEG-Bedienoberfläche auf der Seite „Geräteliste“ gemäß der E-Mail, die Sie vom CEP-Onboarding-Team erhalten haben. Führen Sie folgende Schritte aus, um den Namen und die Beschreibung der Geräte auf der Seite „Geräteliste“ zu bearbeiten.

Prozedur

  1. Melden Sie sich an der lokalen CEG-Bedienoberfläche an.
  2. Klicken Sie auf der Seite Geräteliste auf Gerätedetails bearbeiten.
  3. Geben Sie einen eindeutigen Namen für das Gerät in das Feld Name ein.
  4. Geben Sie die Beschreibung, die Ihnen vom CEP-Onboarding-Team zugesendet wurde, in das Feld Beschreibung ein.
    Anmerkung: Auch wenn das CEP-Onboarding-Team keine Beschreibung zur Verfügung gestellt hat, müssen Sie eine eindeutige Beschreibung für alle überwachten und nicht überwachten Geräte eingeben.
  5. Klicken Sie auf Gerätedetails speichern.