CEG-Adresse im Netzwerk - Johnson Controls - LIT-12013900 - CEGPNL1001-0 - CEGPNL1002-0 - JC-TMR2400-0 - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0E - JC-TMR2400-0T - SE-CEG1001-0 - SE-CEG1001-1 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - SE-CEGWIFI-C1 - SE-CEGWIFI-T1 - Network gateway - CEG Panel - Connected Equipment Gateway CEG1001 - TMR2400

Technisches Handbuch CEG und TMR

Brand
Johnson Controls
Product name
CEG Panel
Connected Equipment Gateway CEG1001
TMR2400
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12013900
Revision date
2023-07-03
Product status
Active
Language
Deutsch

Jedes BACnet-Gerät im MS/TP-Netzwerk benötigt zur Abstimmung der Kommunikation eine Geräteadresse. Die Geräteadresse im Netz muss gegenüber allen anderen Geräten im Netz eindeutig sein. Die Standardadresse des CEG ist 116.

Das CEG erkennt, was an den Bus angeschlossen ist, und verwendet diese Geräte genau.

Anmerkung: Bei vorhandenen Geräteadressen an einem Bus ist es nicht notwendig, dass die Geräte auf dem Bus sequentiell verdrahtet werden.