Anschluss von verdrahteten BACnet MS/TP-Netzwerkgeräten - Johnson Controls - LIT-12013900 - CEGPNL1001-0 - CEGPNL1002-0 - JC-TMR2400-0 - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0E - JC-TMR2400-0T - SE-CEG1001-0 - SE-CEG1001-1 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - SE-CEGWIFI-C1 - SE-CEGWIFI-T1 - Network gateway - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel - TMR Wireless Router

Technisches Handbuch CEG und TMR

Product
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12013900
Revision date
2023-07-03
Product status
Active

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Verwenden Sie den 4-poligen FC-Bus am CEG, um Ihre BACnet MS/TP-Netzwerkgeräte anzuschließen. Verdrahten Sie zwischen dem CEG und den MS/TP-Reglern in einer Reihenschaltung.

Prozedur

Verdrahten Sie die Pins RS485 +, - und COM. Schließen Sie nichts an den Pin PWR an.
Wichtig: Wenn sich das CEG am Ende eines MS/TP-Bussegments befindet, stellen Sie den End-of-Line-Schalter (FC EOL) auf ON. Wenn sich das CEG nicht am Ende eines MS/TP-Bussegments befindet, stellen Sie den End-of-Line-Schalter (FC EOL) auf OFF. Wenn Sie ein abgeschirmtes Kabel verwenden, schließen Sie die Abschirmung nicht an das CEG an. Um das CEG in Reihe zu schalten, verbinden Sie die Abschirmungen mit einem Kabelverbinder oder einem ähnlichen Verbinder.