Zu vermeidende Anwendungen für WLAN - Johnson Controls - LIT-12013900 - CEGPNL1001-0 - CEGPNL1002-0 - JC-TMR2400-0 - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0E - JC-TMR2400-0T - SE-CEG1001-0 - SE-CEG1001-1 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - SE-CEGWIFI-C1 - SE-CEGWIFI-T1 - Network gateway - CEG Panel - Connected Equipment Gateway CEG1001 - TMR2400

Technisches Handbuch CEG und TMR

Brand
Johnson Controls
Product name
CEG Panel
Connected Equipment Gateway CEG1001
TMR2400
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12013900
Revision date
2023-07-03
Product status
Active
Language
Deutsch

Orte oder Anwendungen, an denen Mobiltelefone oder WLAN-Systeme verboten sind, sind für die Wireless-Produkte nicht geeignet.

Verwenden Sie Wireless-Produkte nicht in Anwendungen, die keinen intermittierenden Störungen ausgesetzt sein dürfen, z. B. in Fällen, in denen bei Signalstörungen Folgendes geschehen würde:

  • Kritische Steuerungsfunktionen würden Leben in Gefahr bringen oder zu großen finanziellen Verlusten führen, einschließlich sekundärer (Backup-)Anwendungen zur Lebensrettung.
  • Rechenzentren, Produktionslinien oder kritische Bereiche würden ausfallen.
  • Der Verlust von Daten aus Feuchtigkeits- oder Temperatursensoren würde zum Verlust wesentlicher Steuerungsfunktionen führen.
  • Der Betrieb von Abluftventilatoren oder raumlufttechnischen Anlagen (RLT- Anlagen) würde einen Entlüftungs- oder Druckaufbaumodus beeinträchtigen.
  • Fehlende Daten würden die Berichte über die überwachten kundenspezifischen Sicherheitspunkte wertlos machen.