Installation des TMR als WLAN-Repeater - Johnson Controls - LIT-12013900 - CEGPNL1001-0 - CEGPNL1002-0 - JC-TMR2400-0 - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0E - JC-TMR2400-0T - SE-CEG1001-0 - SE-CEG1001-1 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - SE-CEGWIFI-C1 - SE-CEGWIFI-T1 - Network gateway - CEG Panel - Connected Equipment Gateway CEG1001 - TMR2400

Technisches Handbuch CEG und TMR

Brand
Johnson Controls
Product name
CEG Panel
Connected Equipment Gateway CEG1001
TMR2400
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12013900
Revision date
2023-07-03
Product status
Active
Language
Deutsch

Prozedur

Um den TMR als Repeater zu installieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:

  1. Stellen Sie die Schalter AREA und PAN OFFSET am TMR entsprechend den Arbeitsplänen ein.
  2. Schließen Sie den TMR an eine 24-V-AC-Stromversorgung an.
  3. Folgen Sie den Schritten unter Hinzufügen neuer Wireless-Geräte zu einem laufenden Netzwerk, um den TMR-Repeater zum Netzwerk hinzuzufügen.