Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird
Sie können mehrere MS/TP-Regler an denselben TMR-Router anschließen. Dies ist nützlich, wenn Sie die Regler im selben Bedienpanel oder in unmittelbarer Nähe zueinander installieren, so dass es wirtschaftlicher ist, die Regler fest miteinander zu verdrahten, statt an jeden Regler einen getrennten TMR anzuschließen.
Abbildung 1. Anschluss mehrerer BACnet-Geräte an einen TMR

Prozedur
- Verdrahten Sie die FC-Bus-Klemmenblöcke in Reihe mit den TMR und den MS/TP-Reglern. Einzelheiten hierzu finden Sie in der TMR- und CEG-Installationsdokumentation. Siehe Tabelle 1
- Setzen Sie die Schalter AREA und PAN OFFSET bei allen TMR, die demselben PAN zugewiesen sind, auf denselben Wert.
- Stellen Sie sicher, dass die BACnet MS/TP-Adresseinstellung auf allen WEFC für den gesamten FC-Bus sowohl für verdrahtete als auch für Wireless-Verbindungen eindeutig ist.