Anhang D: CEG-Sicherheit - Johnson Controls - LIT-12013900 - CEGPNL1001-0 - CEGPNL1002-0 - JC-TMR2400-0 - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0E - JC-TMR2400-0T - SE-CEG1001-0 - SE-CEG1001-1 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - SE-CEGWIFI-C1 - SE-CEGWIFI-T1 - Network gateway - CEG Panel - Connected Equipment Gateway CEG1001 - TMR2400

Technisches Handbuch CEG und TMR

Brand
Johnson Controls
Product name
CEG Panel
Connected Equipment Gateway CEG1001
TMR2400
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12013900
Revision date
2023-07-03
Product status
Active
Language
Deutsch

Das CEG ist aus den folgenden Gründen sicher:

  • Das CEG verlangt eine Authentifizierung für den Benutzerzugriff mit einer Meldungsdatei, um Anmeldungen und Befehle zu verfolgen.
  • Die WLAN-Funktionalität des CEG ermöglicht den Zugriff auf die lokale CEG-Bedienoberfläche, erzeugt aber keinen WLAN-Hotspot zum Internet.

Weitere Informationen zur CEG-Sicherheit finden Sie in Smart Connected Chillers Hardening Requirements, (Teile-Nr. GPS0030-CE-20220429-EN)