Topologien für Wireless-Netzwerke - Johnson Controls - LIT-12013900 - CEGPNL1001-0 - CEGPNL1002-0 - JC-TMR2400-0 - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0E - JC-TMR2400-0T - SE-CEG1001-0 - SE-CEG1001-1 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - SE-CEGWIFI-C1 - SE-CEGWIFI-T1 - Network gateway - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel - TMR Wireless Router

Technisches Handbuch CEG und TMR

Product
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12013900
Revision date
2023-07-03
Product status
Active

Die Netzwerk-Topologie legt fest, wie eine Nachricht von einem Knoten zu einem anderen geleitet wird. Ein Sternnetz hat einen zentralen Knoten, über den alle Nachrichten laufen. Ein Baumnetz hat einen obersten Knoten mit einer darunter liegenden Zweig- und Blattstruktur, in der Nachrichten je nach Bedarf nach oben und unten wandern. Ein vermaschtes Netz ist ein modifiziertes Baumnetz, bei dem einige Blätter miteinander verbunden sind, so dass Nachrichten über den Baum übertragen werden können, wenn eine geeignete Route verfügbar ist. Das TMR-Wireless-Feldbussystem verwendet ein vermaschtes Netz.

Abbildung 1. Topologien für Wireless-Netzwerke