Selbstheilendes Multi-Hop-Netzwerk - Johnson Controls - LIT-12013900 - CEGPNL1001-0 - CEGPNL1002-0 - JC-TMR2400-0 - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0E - JC-TMR2400-0T - SE-CEG1001-0 - SE-CEG1001-1 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - SE-CEGWIFI-C1 - SE-CEGWIFI-T1 - Network gateway - CEG Panel - Connected Equipment Gateway CEG1001 - TMR2400

Technisches Handbuch CEG und TMR

Brand
Johnson Controls
Product name
CEG Panel
Connected Equipment Gateway CEG1001
TMR2400
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12013900
Revision date
2023-07-03
Product status
Active
Language
Deutsch

Das vermaschte Netz ist außerdem ein selbstheilendes Multi-Hop-Netzwerk. Wenn ein Wireless-Kommunikationspfad gestört wird oder ausfällt, leitet das Netz die Nachricht automatisch über einen alternativen Pfad um, um einen neuen drahtlosen Kommunikationspfad zu bilden. Jede Nachricht wird empfangen und dann auf dem Weg von Knoten zu Knoten erneut übertragen, bis sie ihr endgültiges Ziel erreicht. Innerhalb des vermaschten Netzes kann eine einzelne Nachricht 30-mal zwischen dem Quell- und dem Zielknoten hin- und herspringen.