Kanäle der physikalischen Schicht - Johnson Controls - LIT-12013900 - SE-CEGWIFI-T1 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - JC-TMR2400-0T - JC-TMR2400-0E - SE-CEGWIFI-C1 - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0 - CEGPNL1002-0 - SE-CEG1001-1 - CEGPNL1001-0 - SE-CEG1001-0 - Network gateway - TMR Wireless Router - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel

Technisches Handbuch CEG und TMR

Product
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12013900
Revision date
2023-07-03
Product status
Active

Das TMR-System basiert auf einer ZigBee-Netzwerkdefinition nach dem IEEE-Standard 802.15.4 (Institute of Electrical and Electronic Engineers).

In diesem Netz stehen 16 Kanäle zur Verfügung (Kanal 11 bis 26). In Nordamerika kann der TMR die Kanäle 11 bis 25 nutzen. Standardmäßig ist der TMR-Koordinator für den Einsatz in Nordamerika konfiguriert und verwendet die Kanäle 15, 20 und 25.

Diese Kanäle wurden für das TMR-System ausgewählt, weil sie sich nicht mit den Kanälen eines IEEE-802.11-WLAN-Netzwerks überschneiden, es sei denn, 802.11 A oder N wird verwendet.