Implementierung der Mesh-Netzwerktechnologie für das TMR-System - Johnson Controls - LIT-12013900 - CEGPNL1001-0 - CEGPNL1002-0 - JC-TMR2400-0 - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0E - JC-TMR2400-0T - SE-CEG1001-0 - SE-CEG1001-1 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - SE-CEGWIFI-C1 - SE-CEGWIFI-T1 - Network gateway - CEG Panel - Connected Equipment Gateway CEG1001 - TMR2400

Technisches Handbuch CEG und TMR

Brand
Johnson Controls
Product name
CEG Panel
Connected Equipment Gateway CEG1001
TMR2400
Document type
Technical Bulletin
Document number
LIT-12013900
Revision date
2023-07-03
Product status
Active
Language
Deutsch

Das Wireless-Feldbussystem der TMR-Serie implementiert die Mesh-Technologie wie folgt:

  • Das CEG konfiguriert den TMR als Mesh-Koordinator. Es akzeptiert keine Endgeräte als untergeordneten Knoten. Der Koordinator ist den TMR-Routern übergeordnet.
  • Der TMR-Router ist standardmäßig und in Verbindung mit MS/TP-Geräten ein Mesh-Router. Der TMR-Router stellt eine Verbindung zu einem Wireless-Koordinator oder anderen TMR her und kann anderen TMR übergeordnet sein.
  • Das TMR-System enthält keine Endgeräte.