Das TMR-Wireless-Feldbussystem ist aus den folgenden Gründen sicher:
- Die Over-the-Air-Mesh-Kommunikation verwendet eine AES-128-Bit-Verschlüsselung.
- Der Netzwerkkoordinator verwaltet das Hinzufügen von Geräten zum Netzwerk und kann per Software gesperrt werden, um unbefugten Zugriff zu verhindern.
- Die Wireless-Feldbusgeräte der TMR-Serie übertragen Daten unter Verwendung mehrerer kurzer proprietärer Nachrichten, die am Zielort gesammelt und rekonstruiert werden. Wenn ein Teil der Nachricht abgefangen wird, ist sie für Außenstehende nicht zu entziffern.