Software Lizenzbedingungen - Johnson Controls - Metasys - LIT-12012389 - Software Application - Software Licensing - 3.0
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
Beim Starten von Software Manager prüft die Anwendung basierend auf Ihrem Anmeldenamen für den Computer, ob Sie den Software Lizenzbedingungen zugestimmt haben. Wenn Sie die Software Lizenzbedingungen nicht akzeptiert haben, zeigt der Software Manager das Fenster Software Lizenzbedingungen an.

Anmerkung: Auch wenn ein Benutzer die Software Lizenzbedingungen nicht bestätigt, werden die Lizenzierungs- und Aktualisierungsdienste auf dem Computer weiter ausgeführt, da die Software Lizenzbedingungen sich nur auf die Nutzung von Software Manager beziehen. Wenn Sie den Software-Nutzungsbedingungen nicht zustimmen, wird der Software Manager nicht gestartet. Wenn Sie den Software-Nutzungsbedingungen zustimmen, wird der Software Manager gestartet. Nachdem Sie den Software-Nutzungsbedingungen zugestimmt haben, fordert der Software Manager Sie an diesem Computer nicht erneut dazu auf. Sie können jedoch jederzeit über das Feld Über von Software Manager auf den Software-Nutzungsbedingungen zugreifen. Sie müssen die Software-Nutzungsbedingungen für jeden Computer einzeln bestätigen.

Prozedur

  1. Klicken Sie auf Software Lizenzbedingungen - Online Liegenschaft (bevorzugt), wenn der Software Manager auf einem Online-Computer ausgeführt wird, oder klicken Sie auf Software Lizenzbedingungen - Lokale Datei, wenn Sie den Software Manager auf einem Offline-Computer ausführen.
  2. Lesen Sie die Software Lizenzbedingungen.
  3. Klicken Sie auf Akzeptieren, um die Software Lizenzbedingungen zu akzeptieren, oder klicken Sie auf Ablehnen, um die Anwendung zu beenden.