Offline-Computer - Johnson Controls - Metasys - LIT-12012389 - Software Application - Software Licensing - 3.0

Software Manager – Hilfe

Product
Building Automation Systems > Authentication and Licensing > Software Licensing
Document type
User Guide
Document number
LIT-12012389
Version
3.0
Revision date
2021-07-07

Wenn der Software Manager auf einem Offline-Computer ausgeführt wird, wird das Dialogfeld Computerkennung (Nur Ansicht) angezeigt, wenn Sie auf den Link für die Computerkennung klicken. Das Dialogfeld Computerkennung zeigt die aktuell bekannte Computerkennung an. Wenn der Software Manager keine Daten zur Computerkennung hat, wird Folgendes angezeigt: Undefiniert.

Wenn der Software Manager keine Verbindung zum Lizenz-Portal herstellen kann, da der Computer nicht über eine Internetverbindung verfügt oder die Einstellung für die Offline-Verbindung auf Keine (offline) gesetzt ist, wird die folgende Meldung angezeigt: Verbindung zum Lizenz-Portal kann nicht hergestellt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Einstellungen für Online-Verbindungen.