Lizenzinformationen in den erweiterten Bedienfeldern - Johnson Controls - Metasys - LIT-12012389 - Software Application - Software Licensing - 3.0
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
Klicken Sie auf das Symbol Erweitern, um die Lizenzierungsdetails für ein Produkt anzuzeigen. Klicken Sie auf Alles erweitern, um die Bedienfelder bei allen Produkten aufzublenden, und auf Alles reduzieren, um alle Bedienfelder wieder zu reduzieren. Bei Produkten mit mindestens einer aktiven oder abgelaufenen Lizenz wird ein Häkchen in dem erweiterten Bedienfeld neben der an erster Stelle angezeigten Lizenz. Die Lizenz mit dem Häkchen ist die Lizenz, die aktuell in der Tabelle Lizenzbestand angezeigt wird. Details finden Sie unter Ändern der ersten Lizenz in der Tabelle Lizenzbestand.

Tabelle 1. Lizenzinformationen in den erweiterten Bedienfeldern
Komponente Beschreibung
Enthaltende Funktionen

Zeigt eine Liste aller Funktionen an, die für eine Lizenz aktiviert sind.

Die Informationen umfassen den Funktionsnamen, eine Funktionsbeschreibung und die Version der Funktion.

Aktive Lizenzen

Zeigt alle aktuell aktiven Lizenzen an.

Die Informationen umfassen den Lizenztyp, das Aktivierungsdatum, die Aktivierungsmethode, das Ablaufdatum, den Produktschlüssel, die Bestellnummer und die Funktionen. Wenn das Produkt über keine aktiven Lizenzen verfügt, wird die folgende Meldung angezeigt: Keine aktiven Lizenzen. Weitere Informationen zu den Lizenztypen finden Sie unter Lizenztypen.

Abgelaufene Lizenzen

Zeigt alle abgelaufenen Lizenzen an.

Die Informationen umfassen den Lizenztyp, das Aktivierungsdatum, die Aktivierungsmethode, das Ablaufdatum, den Produktschlüssel, die Bestellnummer und die Funktionen. Wenn das Produkt über keine abgelaufenen Lizenzen verfügt, wird die folgende Meldung angezeigt: Keine abgelaufenen Lizenzen. Weitere Informationen zu den Lizenztypen finden Sie unter Lizenztypen.

Deaktivierte Lizenzen

Zeigt alle deaktivierten Lizenzen an.

Die Informationen umfassen den Lizenztyp, das Aktivierungsdatum, das Deaktivierungsdatum, die Deaktivierungsmethode, den Produktschlüssel, die Bestellnummer und die Funktionen. Für alle Lizenzen, die mithilfe der Offline-Methode deaktiviert wurden, wird ein Symbol Datei angezeigt. Klicken Sie auf das Symbol, um die Lizenz-Freigabedatei für diese Deaktivierung neu zu erstellen. Siehe Neuerstellen einer Lizenz-Freigabedatei. Wenn das Produkt über keine deaktivierten Lizenzen verfügt, wird die folgende Meldung angezeigt: Keine deaktivierten Lizenzen. Weitere Informationen zu den Lizenztypen finden Sie unter Lizenztypen.