Anzeigen und Exportieren der Lizenzdetails - Johnson Controls - Metasys - LIT-12012389 - Software Application - Software Licensing - 3.0
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
Für Objekte, die auf der Registerkarte Lizenzen angezeigt werden, umfasst das Dialogfeld Lizenzdetails Lizenzdetails für die Objekte, die in der Tabelle Lizenzbestand enthalten sind. Jedes Objekt im Dialogfeld Lizenzdetails wird zunächst in einem reduzierten Bedienfeld angezeigt, das Informationen zum Produkt, den Status und das Bestellzeichen für das Produkt enthält.

Wenn Sie das Bedienfeld für ein Objekt erweitern, werden auch Details zu allen aktivierten, abgelaufenen und nicht lizenzierten Funktionen angezeigt, die dem Produkt zugeordnet sind. Unter Lizenzinformationen in den erweiterten Bedienfeldern finden Sie weitere Informationen zu den erweiterten Bedienfeldern bei den Lizenzdetails. Sie können alle Lizenzdetails auch als eine CSV-Datei (durch Komma getrennte Werte) exportieren. Diese CSV-Datei können Sie in jeder Anwendung anzeigen, die CSV-Inhalte öffnen oder importieren kann, beispielsweise Microsoft® Excel®. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von CSV-Dateien in Excel.

Prozedur

  1. Klicken Sie auf Lizenzdetails anzeigen.
    Anmerkung: Das Dialogfeld Lizenzdetails zeigt die Objekte in der gleichen Reihenfolge wie in der Tabelle Lizenzbestand. Sie können die Tabelle Lizenzbestand sortieren, bevor Sie das Dialogfeld Lizenzdetails öffnen, um die Reihenfolge zu ändern.
  2. Klicken Sie auf das Symbol Erweitern für ein Produkt, um die jeweiligen Lizenzdetails anzuzeigen, oder klicken Sie auf Alles erweitern, um die Lizenzdetails für alle Produkte im Fenster Lizenzdetails anzuzeigen.
  3. Klicken Sie auf Exportieren, um die Lizenzdetails in eine Datei auf Ihrem Computer zu exportieren.
  4. Wählen Sie einen Speicherort, an dem die Lizenzdetaildatei gespeichert werden soll.
    Anmerkung: Die Datei wird als eine CSV-Datei exportiert.