Geplante Aktualisierung fehlgeschlagen - Johnson Controls - Metasys - LIT-12012389 - Software Application - Software Licensing - 3.0
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
Wenn die geplante Aktualisierung fehlschlägt oder keine Updates für ein installiertes Produkt abgerufen werden können, wird ein Symbol mit zwei drehenden Kreisen hinter dem Symbol Aktualisieren auf der Registerkarte Updates angezeigt.

Klicken Sie auf das Symbol mit den zwei drehenden Kreisen, um das Dialogfeld Für die unten aufgeführten Produkte können nicht Updates abgerufen werden zu öffnen, in dem die folgende Meldung angezeigt wird:

  • Datum der fehlgeschlagenen Aktualisierung
  • Anzeigename des installierten Produkts in der Spalte Produktname
  • Version des installierten Produkts in der Spalte Produktversion
  • Details des Fehlers in der Spalte Fehler

Sie können in dem Dialogfeld auf Updates anfordern oder auf Abbrechen klicken. Wenn Sie auf Abbrechen klicken, wird das Dialogfeld geschlossen und keine Verbindung mit dem Server hergestellt, so dass keine neuen Updates abgerufen werden können.

Sie können nicht auf das Symbol klicken, um weitere Informationen anzuzeigen, wenn ein Download für ein Update bereits eingeleitet wurde.