Registerkarte Updates – Übersicht - Johnson Controls - Metasys - LIT-12012389 - Software Application - Software Licensing - 3.0
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
Die Registerkarte Updates zeigt Informationen zu den verfügbaren Updates für installierte Johnson Controls-Software an. Sie können die Dateien, die Sie zum Abschließen des Updates benötigen, über die Registerkarte Updates herunterladen. Zum Öffnen der Registerkarte klicken Sie auf die Registerkarte Updates.

Klicken Sie auf der Registerkarte Updates auf das Symbol Aktualisieren, um die angezeigten Inhalte manuell zu aktualisieren und, sofern verfügbar, neue Updates zu sehen. Ab dem Zeitpunkt, an dem Sie auf das Symbol Aktualisieren auf der Registerkarte Updates klicken und das System eine Verbindung mit dem Server herstellt, können Sie weder die Verbindungseinstellungen noch die Proxy-Details ändern, einen Download starten, einen Download fortsetzen oder einen Download abbrechen.

Anmerkung: Wenn Sie den Computer einschalten, prüft der Software Manager, wann die letzte geplante Aktualisierung auf diesem Computer durchgeführt wurde. Wenn die geplante Aktualisierung nicht innerhalb der letzten 12 Stunden durchgeführt wurde und nicht innerhalb der nächsten 30 Minuten geplant ist, führt das System automatisch die Aktualisierung aus, um die neuesten Updates abzurufen.
Basierend auf den verschiedenen Szenarien werden möglicherweise die folgenden Meldungen auf der Registerkarte Updates angezeigt:
  • Keine Updates im System verfügbar: Es sind keine neuen Updates verfügbar. Die aktuellste Version ist bereits installiert.
  • Die Einstellung für die Online-Verbindung ist auf Keine (offline) gesetzt: Software-Updates sind nicht verfügbar, wenn die Einstellung für die Online-Verbindung auf Keine (offline) gesetzt ist.
  • Die installierte Version des Produkts hat das Ende ihrer Lebensdauer erreicht und es sind keine Updates verfügbar: Dieses Produkt wurde eingestellt. Weitere Details erhalten Sie von Ihrem Vertriebsberater.
  • Die installierte Version des Produkts hat das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, es sind jedoch einige Updates verfügbar: Das installierte Produkt wurde eingestellt. Bitte laden Sie die aktuellste Version herunter und installieren Sie sie.

Die folgende Tabelle enthält Details und Benutzeraktionen für jedes verfügbare Update für ein im System installiertes Produkt.

Tabelle 1. Software Manager – für jedes verfügbare Update angezeigten Informationen
Angezeigte Informationen Beschreibung

Anzeigename des installierten Produkts

Zeigt den Namen des installierten Produkts an, für das ein Update verfügbar ist.

Installierte Produktversion

Zeigt die Version des installierten Produkts an.

Version

Zeigt die Version der verfügbaren Updates für das installierte Produkt an.

Herausgegeben

Zeigt das Veröffentlichungsdatum der Version an.

Versionshinweise

Zeigt die Versionshinweise als einen Link an. Klicken Sie auf Versionshinweise, um ein neues Fenster im Standard-Browser zur Anzeige der Versionshinweise zu öffnen. Hier kann ein Benutzer nach Details zu dem Produkt suchen, für das ein Update verfügbar ist.

Nicht lizenzierte Funktionen Klicken Sie auf den Link Nicht lizenzierte Funktionen, um die Funktionen anzuzeigen, die noch nicht lizenziert wurden. Diese Meldung wird angezeigt, wenn mindestens eine Funktion des Produkts nicht lizenziert wurde. Klicken Sie auf den Link, um den Funktionsnamen, die Funktionsbeschreibung und die Version der nicht lizenzierten Funktion anzuzeigen.

Dateigröße

Zeigt die Dateigröße der Datei an, die Sie herunterladen müssen, um das Update abzuschließen.

Schaltfläche Download

Zum Herunterladen der Dateien, die Sie zum Abschließen des Updates benötigen, klicken Sie auf Download. Weitere Informationen finden Sie unter Herunterladen einer Datei.

Andere Versionen, die für den Download verfügbar sind Wenn mehrere Updates im System für ein bestimmtes Produkt verfügbar sind, werden sie angezeigt, wenn Sie im Bereich Was ist neu? auf >Mehr klicken. Die folgenden Informationen werden für die weiteren Versionen angezeigt:
  • Installierte Produktversion
  • Veröffentlichungsdatum des Updates
  • Versionshinweise. Klicken Sie auf Versionshinweise, um die verfügbaren Versionshinweise anzuzeigen.
  • Produktmerkmale. Klicken Sie auf Was ist neu?, um die Produktmerkmale anzuzeigen.
  • Nicht lizenzierte Funktionen wird angezeigt, wenn mindestens eine Produktfunktion nicht lizenziert wurde. Klicken Sie auf den Link, um den Funktionsnamen, die Funktionsbeschreibung und die Version der nicht lizenzierten Funktion anzuzeigen. Wenden Sie sich an Ihren Vertreter bei Johnson Controls, um eine Lizenz zu erhalten.
  • Dateigröße
  • Schaltfläche Download. Klicken Sie auf Download, um die vorherige Version des Updates herunterzuladen.

Die aktuellste Version wird als ein Update in der ersten Zeile angezeigt, alle weiteren Updates werden im Abschnitt Andere Versionen, die für den Download verfügbar sind aufgeführt.

Anmerkung: Wenn keine weiteren Versionen der Updates verfügbar sind, wird dieser Abschnitt nicht angezeigt.