Online-Deaktivierung - Johnson Controls - Metasys - LIT-12012389 - Software Application - Software Licensing - 3.0
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
Für die Online-Deaktivierung einer oder mehrerer Lizenzen müssen Sie mehrere Schritte im Lizenz-Portal und im Software Manager ausführen. Bevor Sie eine Online-Deaktivierung starten, müssen Sie sicherstellen, dass der Computer, auf dem das Produkt installiert ist, über eine Internetverbindung verfügt. Stellen Sie sicher, dass die Einstellungen für Online-Verbindungen nicht auf Keine (offline) gesetzt sind.

Prozedur

  1. Klicken Sie in der Spalte Lizenzaktionen auf das Menü Aktion auswählen.
  2. Klicken Sie auf Deaktivieren.
  3. Klicken Sie auf Online mit automatischer Deaktivierung.
    Anmerkung: Im Assistenten zur Online-Deaktivierung wird die folgende Meldung angezeigt: Wählen Sie eine oder mehrere Lizenzen, die Sie deaktivieren wollen. Dazu wird eine Tabelle mit einer Reihe von Kontrollkästchen angezeigt, um die Lizenz, den Lizenztyp und die Funktionen auszuwählen. Wenn mehrere Funktionen zu einer Lizenz gehören, wird das Symbol Produktpaket neben dem Lizenztyp angezeigt.
  4. Aktivieren Sie im Assistenten Online deaktivieren die Kontrollkästchen neben den Lizenzen, die Sie deaktivieren möchten.
  5. Klicken Sie auf Weitermachen, nachdem Sie mindestens eine Lizenz ausgewählt haben, oder klicken Sie auf Abbrechen, um den Vorgang abzubrechen.
  6. Wenn Sie die Lizenzen deaktivieren möchten, klicken Sie auf Deaktivieren.
    Anmerkung: Wenn ein Problem vorliegt, wird eine Fehlermeldung in roter Schrift in der Spalte Funktionen angezeigt. Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird, stellen Sie sicher, dass der Computer über eine Internetverbindung verfügt. Weitere Informationen finden Sie unter Fehlerbehebung.
  7. Klicken Sie auf Schließen.