Fortsetzen der Offline-Deaktivierung - Johnson Controls - Metasys - LIT-12012389 - Software Application - Software Licensing - 3.0
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
  1. Klicken Sie in der Tabelle Lizenzbestand von Software Manager auf das Menü Aktion auswählen für die Lizenz, die Sie deaktivieren möchten.
  2. Klicken Sie auf Deaktivieren.
  3. Klicken Sie auf Offline mit einer Lizenz-Deaktivierungsdatei.
    Anmerkung: Im Assistenten zur Offline-Deaktivierung wird die folgende Meldung angezeigt: Wählen Sie die Lizenz, die Sie deaktivieren wollen. Es erscheint außerdem eine Tabelle, in der Optionsschaltflächen angezeigt werden, um die zu deaktivierende Lizenz, den Lizenztyp und die der Lizenz zugeordneten Funktionen auszuwählen. Wenn Sie eine ungültige Lizenz-Deaktivierungsdatei oder -zeichenfolge verwenden, wird Fehler! in der Spalte Lizenztyp angezeigt. Wenn mehrere Funktionen mit der Lizenz-Deaktivierungsdatei oder der eingegebenen Zeichenfolge deaktiviert werden, wird das Symbol Produktpaket neben dem Lizenztyp angezeigt.
  4. Wählen Sie die zu deaktivierende Lizenz aus und klicken Sie auf Weitermachen, oder klicken Sie auf Abbrechen, um den Vorgang abzubrechen.
  5. Geben Sie den Pfad für den Speicherort der Lizenz-Deaktivierungsdatei ein oder klicken Sie auf das Symbol Ordner, um nach der Datei zu suchen. Wählen Sie die Datei aus und klicken Sie auf Öffnen, oder fügen Sie den Inhalt der Datei in das Feld Zeichenfolge verwenden (unten einfügen) ein.
  6. Klicken Sie auf Deaktivieren. Eine Lizenz-Freigabedatei wird erstellt.
  7. Klicken Sie auf den Link Freigabedatei herunterladen, um die Lizenz-Freigabedatei herunterzuladen.
    Anmerkung: Sie müssen die Lizenz-Freigabedatei an das Lizenz-Portal hochladen, um die Lizenzdeaktivierung abzuschließen und die Lizenz für eine erneute Verwendung freizugeben.
    Anmerkung: Wenn die Lizenz-Deaktivierungsdatei oder -zeichenfolge ungültig ist, wird eine Fehlermeldung in roter Schrift in der Spalte Funktionen angezeigt. Wenn die Offline-Deaktivierung nicht abgeschlossen wird, prüfen Sie, ob Sie die korrekte Lizenz-Deaktivierungsdatei für die angezeigte Produktlizenz verwenden, und versuchen Sie es erneut. Weitere Informationen finden Sie unter Fehlerbehebung.