Offline-Deaktivierung - Johnson Controls - Metasys - LIT-12012389 - Software Application - Software Licensing - 3.0

Software Manager – Hilfe

Product
Document type
User Guide
Document number
LIT-12012389
Version
3.0
Revision date
2021-07-07

Eine Offline-Deaktivierung erfordert mehrere Schritte, bei denen das Lizenz-Portal und der Software Manager verwendet werden. Bevor Sie eine Offline-Deaktivierung in Software Manager fortsetzen können, benötigen Sie die Lizenz-Deaktivierungsdatei für das Produkt, das Sie deaktivieren möchten. Rufen Sie die Lizenz-Deaktivierungsdatei über einen Computer mit Internetverbindung vom Lizenz-Portal ab. Wenn Sie vor Ort nicht auf das Internet zugreifen können, müssen Sie diese Datei herunterladen, bevor Sie vor Ort sind.

Außerdem benötigen Sie einen Internetzugang zum Hochladen der Lizenz-Freigabedatei in das Lizenz-Portal, nachdem Sie die Offline-Deaktivierung im Software Manager abgeschlossen haben. Weitere Informationen zu Abrufen eine Lizenz-Deaktivierungsdatei und zum Hochladen der Lizenz-Freigabedatei finden Sie unter Zugehörige Dokumentation und in der Hilfe zum Lizenz-Portal.

Tabelle 1. Offline-Deaktivierung – Schritte
Schritt Anwendung Internetverbindung erforderlich Schritt – Ergebnis Schritt – Funktion Siehe
1 Lizenz-Portal Ja Herunterladen der Lizenz-Deaktivierungsdatei Startet die Offline-Deaktivierung Zugehörige Dokumentation für das Lizenz-Portal
2 Software Manager Nein Anwenden der Lizenz-Deaktivierungsdatei zum Erzeugen einer Lizenz-Freigabedatei Offline-Deaktivierung wird fortgesetzt Fortsetzen der Offline-Deaktivierung
3 Lizenz-Portal Ja Hochladen der Lizenz-Freigabedatei Beendet die Offline-Deaktivierung Zugehörige Dokumentation für das Lizenz-Portal