Fortsetzen einer Offline-Aktivierung im Software Manager - Johnson Controls - Metasys - LIT-12012389 - Software Application - Software Licensing - 3.0
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
Anmerkung: Zum Fortfahren einer Offline-Aktivierung für ein Produkt, das nicht in der Tabelle Lizenzbestand aufgeführt ist, überspringen Sie die Schritte 1 und 2 und klicken auf Lizenz hinzufügen, um das Dialogfeld Aktivierungsmethode auswählen anzuzeigen.

Prozedur

  1. Klicken Sie in der Spalte Lizenzaktionen auf das Menü Aktion auswählen.
  2. Klicken Sie auf Neue aktivieren.
  3. Klicken Sie auf Offline mit einer Lizenz-Aktivierungsdatei.
  4. Geben Sie den Pfad für die Lizenz-Aktivierungsdatei ein, oder klicken Sie auf den Ordner, suchen die Datei und klicken dann auf Öffnen. Alternativ können Sie die Datei öffnen und den Inhalt der Lizenz-Aktivierungsdatei einfügen, oder Sie klicken auf den Ordner, suchen nach der Datei und klicken auf das Feld Zeichenfolge verwenden (unten einfügen).
    Anmerkung: Im Assistenten für eine Offline-Aktivierung wird die folgende Meldung angezeigt: Sie sind dabei, die folgenden Funktionen zu aktivieren. Dazu wird eine Tabelle angezeigt, in der der Lizenztyp und die der Lizenz zugeordneten Funktionen aufgeführt werden. Wenn Sie eine ungültige Aktivierungsdatei oder -zeichenfolge verwenden, wird Fehler! in der Spalte Lizenztyp angezeigt. Wenn die Aktivierungsdatei oder -zeichenfolge ungültig ist, wird eine Fehlermeldung in roter Schrift in der Spalte Funktionen angezeigt. Das Symbol Produktpaket wird neben dem Lizenztyp angezeigt, wenn mehrere Funktionen mit der Aktivierungsdatei oder der eingegebenen Zeichenfolge aktiviert wurden.
  5. Klicken Sie auf Aktivieren, um die Lizenz zu aktivieren, wenn keine Fehlermeldung angezeigt wird, oder klicken Sie auf Abbrechen, um den Vorgang abzubrechen.

    Wenn die Offline-Aktivierung fehlschlägt, überprüfen Sie Folgendes, und lesen Sie den Abschnitt Fehlerbehebung:

    • Die Lizenz-Aktivierungsdatei ist gültig und wurde noch nicht auf einem anderen Computer aktiviert.
    • Wenn Sie die Option Zeichenfolge verwenden (unten einfügen) verwendet haben, prüfen Sie, ob der vollständige Inhalt der Datei kopiert und eingefügt wurde.