Auswählen einer Aktivierungsmethode - Johnson Controls - Metasys - LIT-12012389 - Software Application - Software Licensing - 3.0
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
Sie können die erforderliche Aktivierungsmethode im Dialogfeld Aktivierungsmethode auswählen auswählen.

Anmerkung: Sie können keinen Produktschlüssel bzw. keine Lizenzzeichenfolge oder -datei verwenden, die einem Produkt entspricht, das über mehrere Funktionen im Software Manager in der Version 2.1 oder früher verfügt. Diese Produkte und Lizenzen sind nicht mit früheren Versionen von Software Manager kompatibel. Obwohl Sie einen neuen Produktschlüssel bzw. eine Lizenzdatei/-zeichenfolge verwenden können, um die Funktion in Software Manager in der Version 2.1 oder früher zu aktivieren, wird dies nicht empfohlen. Es könnte zu einem unerwarteten Verhalten wie beispielsweise wird nur eine anstelle mehrerer Funktionen aktiviert.
Tabelle 1. Auswählen einer Aktivierungsmethode
Wählen Sie Wenn
Online mit einem Produktschlüssel

Wenn Sie eine oder mehrere Lizenzen auf einem Computer aktivieren möchten, der bereits über eine Internetverbindung verfügt, und Sie den Produktschlüssel für die Lizenz besitzen.

Der Software Manager prüft die Internetverbindung des Computers. Wenn die Verbindung fehlschlägt, wird eine Fehlermeldung und das Dialogfeld Aktivierungsmethode auswählen angezeigt, in dem Sie eine alternative Option auswählen können. Wenn die Verbindung erfolgreich ist, wird das Dialogfeld Online aktivieren angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Online-Aktivierung.

Wenn die Online-Verbindungseinstellung auf Keine (offline) gesetzt ist, können Sie diese Option nicht auswählen. Weitere Informationen finden Sie unter Einstellungen für Online-Verbindungen.

Bei Verwendung einer Online-Aktivierung können Sie mehrere Lizenzen aktivieren.

Offline mit einer Lizenz-Aktivierungsdatei

Sie möchten eine Lizenz auf einem Computer aktivieren, der nicht über eine Internetverbindung verfügt.

Wenn Sie diese Option wählen, müssen Sie die Lizenz-Aktivierungsdatei vom Lizenz-Portal herunterladen. Verwenden Sie einen anderen Computer mit einer Internetverbindung, dann übertragen Sie die Datei auf den Computer, auf dem das Produkt installiert ist, das Sie lizenzieren möchten. Weitere Informationen finden Sie unter Offline-Aktivierung.

Bei Verwendung einer Offline-Aktivierung können Sie nur eine Lizenz aktivieren.